结果:找到"继电器 延时",相关内容1000条
- 低时延的业务需求有哪些?
- 目前明确提出低时延需求的业务有四类:第一是金融和电子交易类用户,特别是大家耳熟能详的从事期货等产品高频交易的电子交易类用户;第二是基于TCP协议的高清视频类业务,包括4K/8K高清视频直播和点播业务、高清视频会议、以及未来的虚拟现实(VR)等实时性要求极高的大带宽业务;第三是部分云业务,特别是虚机迁移、数据热备份和实时性要求比较高的云桌面、云支付等业务;第四是5G移动网络的传送承载业务,目前5G网络对传送承载层预留的时延指标非常苛刻,需要一些低时延传输新技术加以保障。金融/交易类业务对低时延的极致需求信息不对称是交易盈利的不二法则,时延越低,意味着你的信息比别人快,你的订单比别人先到达交易中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 低时延 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-30 15:19:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 求助一键控制NE555做双延迟电路。
- 求助帮忙做一个利用NE555,一键控制两组延迟电路的原理图,可以用两个NE555也行,例如:按轻触开关,A路灯亮8秒,B路灯亮10秒这样。如有其他类似的控制方案也可以。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NE555 延时 双延时电路 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-03 02:36:00
- 功率继电器接线方式?功率方向继电器的接线方式?
- 功率继电器接线方式 功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解: 1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。 2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延shi后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延shi时间分别为逆功率和卸载的延shi,其值可分别通过“逆功率延shi时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延shi时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-09 16:02:00
- 继电器振荡升压炸电容的原因
- 1、电容两端的电压值超过耐压值 电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。 2、检查电容是不是极性接反了 电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-03 14:08:00
- 固态继电器和中间继电器的区别
- 固态继电器概述 固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。 中间继电器概述 中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 中间继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
- 继电器模组的作用和优缺点
- 继电器模组的作用 在过去我们做自动化电气控制柜时,PLC控制负载都会加上小型的中间继电器,在现在工业自动化已向集成化方向发展,继而开发出了继电器模组,PLC可以直接控制继电器模组的线圈,继电器模组的角触点再控制负载,好处是继电器模组的体积小,只占了小型中间继电器的1/2体积,触点电流还比小型继电器的大,一般都是10A,12A,16A,30A的,带有压敏电阻,继电器断开时,产生的火花起到灭弧的作用,提高继电器的寿命。 继电器模组上的继电器损坏了更换也很方便,因为跟小型中间继电器一样,都是带底座的,直接可以插拔更换,维护方便,这个继电器模组接线也很方便的,输入输出跟PLC一样是分开方向的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器模组 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-02 13:58:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
- 宏发继电器这种两对触点方式是为了增加可靠性?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:niba 发帖时间:2017-12-01 09:02:00
- 松下继电器终于到货了!不容易啊!!!
- http://www.szlcsc.com/product/details_60333.html公司一直在用,立创始终没货,昨天刚刚到,感觉价格还行
- 所属专栏: 技术交流 标签: 松下 继电器 发帖人:硬件狼 发帖时间:2017-09-06 13:58:00
返回